结果:找到"弱电工程 弱电系统 弱电安防 安防系统",相关内容1000条
  • DP4301监控报警系统方案
  • 火灾不仅危害生命安全,严重的话还可能造成人员伤亡,并且造成经济损失,火灾会破坏建筑内的财物、设备、设施等物品,还会破坏生态环境,毁坏森林,破坏动物栖息地。越来越多的复杂结构的建筑,人员密集型场所,地下建筑,危险品存放地等的涌现,使传统有线报警系统不能满足要求。无线星型自组网无需基站和铺设通信线,覆盖面广,探测器可安放在任意位置,分布节点多,不受建筑条件限制,布设简单,维护方便,成本较低,适合各种复杂建筑结构,是火灾有线监控系统的一种有效补充。方案优点一、覆盖面广:无线星型自组网无需基站和铺设信线,覆盖面广,探测器可以安放在合适位置,分布节点多,不受建筑条件限制。二、布设简单,成本低:只需要将...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: DP4301,470MHz,业传感器, 发帖人:DNSJ左 发帖时间:2022-07-31 22:12:00
  • 什么是弱电工程,弱电系统由哪几部分组成
  • 安防系统是用来维护安全,进行安全管理的系统。安防系统是运用安全防范产品和其它相关产品所构成的设备集成系统,可以从现有的多品牌、多方式、多设备的安全防范系统中采集所有影响安全管理的数据,并提供数据提取、数据分析、决策支持、业务应用等。随着AI人工智能和5G的应用。让安防行业的技术呈现出一个跨越式的安防系统,但很多人在谈及弱电工程时就认为,它只是普通供电而已的系统。但是实际上,弱电系统的类型有很多种。弱电系统主要有两种类型。一种是国家规定的安全电压等级、控制电压等低压电能,可分为交流和DC,交流在36V以下,DC在24V以下,如24VDC控制电源或应急照明备用电源。另一类是承载语音、图像、数据等...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-11-06 09:30:00
  • 私家别墅安装安防监控系统有哪些需要注意的地方?
  • 现在人们的生活水平越来越高,在别墅中的成功人士享有自己的私密空间。相对独立的环境、舒适的生活让居住者远离人群纷扰,但是,也有一个问题随之而来了,那就是别墅的安全问题。因其居所的相对独立,邻里间的空间距离也比较远,因而别墅的安防就显得尤为重要。那么,私家别墅安装安防监控系统又有哪些需要注意的地方呢?下面就和大家分享一套「别墅综合安防解决方案。别墅环境的监控特征独门独户别墅一般都是独门独院,监控需求有外围、庭院、围墙、车库、地下室等各类区域。外围空旷无阻碍常采用低矮围墙或者灌木丛作为周界,可疑人员容易翻越。占地面积大别墅一般都配有大的庭院,如果有客人到访,往往需要出门迎接,访客等待时间长,因而需...
  • 所属专栏: 电子入门基础知识 标签: 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-26 14:10:00
  • 机房监控安防系统方案
  • 数据中心机房的监控系统包含多个方面,不仅仅是视频监控而已。当数据中心机房在出现危险时,通过监控系统就能够及时发现问题,并及时扼杀。在数据中心机房中的任何地方、任何运行系统均会有出现问题的可能,监控系统的覆盖在一定程度上影响着数据中心机房的运行稳定性。为了应对数据中心所面临的管理复杂、管理难、不直观等诸多问题,就需制定一套完善的数据中心动环管理解决方案,专业才能进一步提升数据中心用户管理体验及效率。系统解决方案监控系统主要是针对UPS、配电、温湿度、精密空调、普通空调、市电、蓄电池、漏水、新风机、烟感、红外、门禁、消防、防雷、电话、短信、视频、服务器、路由器、交换机等监控项。当系统检测到的数据...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 14:18:00
  • 平安校园安防系统解决方案
  • 校园安全作为一个国家公共安全领域比较重要的部分,一直以来都受到格外重视。近两年,国家与地方政府陆续发布了多项加强校园安全管理的政策、法规及标准规范,提出要不断完善学校的人防、物防、技防,构建“平安校园”建设。在校园内公共区域布置和更新监控设备就是其中重要的一环,想必小伙伴们都“身”有体会,走在校园里,处处都能见到监控设施,比如道路上的摄像头,在路边摆放的报警柱等。这些监控主要分布在人员密集的公共区域,例如校园内主要干道、主要楼宇的门厅及楼宇周边,重要的科研机构和公共的教学楼。它们的重要功能就是24h监控周边环境变化,保卫同学们的财产安全。下面我们就来了解一下校园安防有哪些用处吧。校园安防的特...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-25 10:39:00
  • 工厂安防视频监控系统设计方案
  • 在现代化的企业中,工厂实施安防视频监控系统,安全保卫部门可以实现在企业厂区门口、厂房、办公楼、周界围墙、仓库等目标进行实时全天候视频监控。方案设计本工程方案采用视频监控系统由主厂房区域、辅助车间区域等部分组成,主厂房区域、辅助车间生产区域、安防区域视频监视系统联网组成工程的生产视频监视系统。视频监控图像由前端摄像机、编码器、网络交换机、监控平台软件、服务器、控制键盘、监视器、解码器、磁盘阵列部分组成。采用IP系统架构,系统由前端IP摄像机、存储管理服务器、视频管理服务器、解码器、电视墙等组成,系统由1000M/100M以太局域网、网络摄像机、区域网络交换机、主干网络交换机、监控中心管理平台、...
  • 所属专栏: 方案应用展 标签: 监控 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-21 14:03:00
  • 酒店安防系统解决方案
  • 酒店安防系统建设对于安防行业是个混乱交错领域,有些人认为其属于智能建筑范畴,也有认为智能家居是酒店安防最为主流应用,其实不然,酒店信息化建设包含了酒店安防建设,酒店安防系统是以酒店建筑为载体,为保障酒店人、财、物等方面安全而构建的一套综合性的技术防区系统,其核心价值在于“安全防范”,是属于酒店信息化系统中的一个子系统。酒店安防发展经历了两个阶段,分别是传统安防阶段和智能化阶段,传统安防指采用视频监控技术,将酒店重点区域进行监控、录像。智能化阶段指将报警、门禁、监控、客控、一卡通、梯控等系统都融入酒店建设中,打造酒店内部智能化安防系统。酒店安防系统是未来智慧酒店里必不可少的部分,目前酒店安防已...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 酒店 解决方案 酒店 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 16:57:00
  • 连锁店铺安防系统解决方案
  • 连锁经营是近代产业革命所带来的经济高速发展的产物,是社会化大生产的产物。在产业革命所带来的经济高速增长的推动下,连锁经营作为一种现代流通业的新的企业组织形式和经营方式,产生于美国,但由于它一不受国家和地区的限制,二不受文化传统、商业习惯的限制,三不受行业、零售业态的限制,所以很快传遍了世界,在一切具备条件的地方和领域都产生了连锁经营。连锁行业在我国发展迅猛,连锁经营模式越来越盛行。连锁经营模式在统一品牌和形象、降低物流和库存成本方面都能有效提高企业的竞争力。连锁经营成为零售业、家电业、餐饮业、医药等行业的主流经营模式。一、连锁店安防应用需求1、安全问题连锁店具备其规模化、大众化、灵活便捷等特...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 方案 连锁店 发帖人:厦门极速佳 发帖时间:2021-10-18 15:42:00
  • 弱电工程中光模块的选择和使用技巧
  • 光模块由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。光模块可以通过光电转换,在发送端把电信号转换成光信号,然后通过光纤传送后,在接收端再将光信号转换成电信号。任何一个光模块都是有收发两部分功能,进行光电转换和电光转换,这样在网络的两端设备上都离不开光模块。现在一个数据中心中的设备往往以万计,要想实现这些设备的互联,光模块不可或缺。如今,光模块已经成为数据中心的一个细分市场。光模块分类按封装:1*9、GBIC、SFF、SFP、XFP、SFP+、X2、XENPARK、PON等。按速率:155M、622M、1.25G、2.5G、4.25G、10G、40G、100G等。按波长...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 光模块 光纤连接器 发帖人:etulink 发帖时间:2018-09-27 16:29:00
  • 根据《网络安全法》,要求登录时验证登录人的身份(如手机号)
  • 各位客户:根据《网络安全法》的要求,论坛(社区)必须验证登录人的身份(如手机号验证就是其中一种)。因此我们今晚对登录这块进行了一个比较大的调整,当使用客户编号(或者手机号作为账号)登录的时候,要求输入登录人手机号码进行验证。由此带来的不便,我们非常抱歉。此外,我们近期陆续发现,有客户的账号因为弱密码,被人猜中,在社区发含有色情链接的帖子。对于弱密码的客户,我们强烈要求您修改密码(如在您登录的时候,系统检查到是弱密码,会严重建议您修改)。此外:如果同一个手机号码,在短时间内,用到了多个账号的登录,则系统会认为此手机号码存在异常,会被系统自动锁定,系统同时会认为这些被这个手机号登录过的账号存在异...
  • 所属专栏: 嘉立创动向 标签: 密码 修改密码 《网络全法》 发帖人:立创商城高先生 发帖时间:2018-06-08 22:58:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: